欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

粘合剂涂布控制(LCA与接合技术-4)

  • 2022.03.22 16:05:03
  • 米思米
  • 849

 由于产品的轻、薄、短、小趋势,胶粘技术成为装配方法中非常重要的要素技术。由于要粘合的零件非常小,因此需要实现如下内容。

1.    粘合剂涂布量的微量化及其稳定性

2.    粘合强度的稳定性

这些要求从新产品的原型阶段开始,就应该予以满足。因此,可以说,能够基于LCA(低成本自动化)的理念尽快予以应对处理,是确保竞争优越性的关键。

控制涂胶量的要点

 为了精确控制涂胶量,需要精确控制上一期栏目中所提到的转印到点胶头尖端的粘合剂量。下面就对此予以解说。

(a)对点胶头尖端的粘合剂涂布量进行控制的作业流程


粘合剂涂布控制(LCA与接合技术-4)

粘合剂涂布控制(LCA与接合技术-4)

(b)粘合剂的粘性控制


 环氧树脂和紫外线固化树脂等多种粘合剂,其粘度会因环境温度变化和静置时间而发生改变。这种粘度变化导致转印涂布量量发生变化。因放置时间而引起的粘度变化是由于固化反应的进行而导致,因此,使用极限时间称为适用期。

 采用如下方法进行粘合剂的粘度控制。
  *低温加热树脂载体(例如45℃)

(c)去除点胶头尖端的残留粘合剂


 即使将粘合剂转印到工件上,也会有少量粘合剂残留在点胶头的尖端。去除粘合剂残渣同样也是自动化的课题之一。请在LCA中设计一种定期擦拭点胶头尖端的机构。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities